以下部分来自
需要对将 6A1.1.1映像加载到 SD 卡以进行 SD 卡引导进行一些说明。
建议分区:xloader、bootloader、boot、environment、system、 供应商、恢复。
如果我们需要 xloader、bootloader、boot、system 中的4个主分区以及供应商和恢复中的扩展分区、您能给我提供指导吗?
请告诉我您是否有我可以遵循的文档。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
以下部分来自
需要对将 6A1.1.1映像加载到 SD 卡以进行 SD 卡引导进行一些说明。
建议分区:xloader、bootloader、boot、environment、system、 供应商、恢复。
如果我们需要 xloader、bootloader、boot、system 中的4个主分区以及供应商和恢复中的扩展分区、您能给我提供指导吗?
请告诉我您是否有我可以遵循的文档。
您好、Vishal、
我使用的是具有1080p TD 的 VAYU ES2.OGPEVM 评估板。 在电路板中、仅当插入 SDCARD 时、我才能够使用之前使用的映像启动电路板。
您能否将文档共享到 eMMC 上的 Flash Android 映像(6AA.1.1)。
我遇到了以下链接。 不确定这是否适用于 具有1080p 硬件的 VAYU ES2.OGPEVM。 对于此电路板、我们是否应该遵循与下面的文档链接中相同的步骤?
请参阅第2.4节构建说明此程序是否仅适用于 Linux 或 Android?
按照发布页面中的文档 tarball 进行操作
software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
您好、Vishal、
感谢您的回答。 我看的是释放的 tarball,但对闪光程序有一些疑问。
根据 6AA.1.1发行说明、我在 eMMC_FILES 文件夹中包含了所有映像。
为了实现相同的闪存、我 使用串行端口 ttyUSB0在 VAYU 板上的 Uboot 提示符处停止引导、然后在 连接到板的主机中运行 fastboot.sh。 当我这么做时、它会显示"fastboot is not running (fastboot is not running)"
我还在查看"Android 验证启动"文档。
请告诉我如何 对电路板进行成像的过程。 如果我遗漏了任何步骤、请告诉我。
已 按照 6AA.1.1发行说明中所述构建了以下映像、并将其复制到 eMMC_FILES 目录中
CD $您 的_PATH
mkdir eMMC_files
cp -v ${MYDROID}/out/target/product/jacinto6evm /*img eMMC_FILES
CP -v ${MYDROID}/device/ti/jacinto6evm/fastboot.sh eMMC_FILES
cp -v ${MYDROID}/out/host/linux-x86/bin /{simg2img、make_ext4fs、mkbootimg、fastboot、adb}eMMC_files
cp -v ${MYDROID}/out/host/linux-x86/lib64 /{libc++.so、libutils.so、libblog.so、libselinux.so、libpcre2.so}eMMC_files
cp -v ${您的_path}/kernel/android-4.4/arch/arm/boot/zImage eMMC_files/kernel
cp -v ${yout_path}/kernel/android-4.4/arch/arm/boot/dts/dra7。dtb eMMC_files
cp -v ${您的_path}/u-boot/MLO eMMC_files/GP_MLO
cp -v ${您的_path}/u-boot/MLO eMMC_files/
cp -v ${您的_path}/u-boot/u-boot.img eMMC_files
我想知道刷写映像所需遵循的步骤。
我没有键入 fastboot 0命令