This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们的客户想要一份用于 TMS320C31的 PCN 201208001副本

Guru**** 2548360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/951998/our-customer-wants-a-copy-of-the-pcn-20120208001-for-the-tms320c31

需要201208001 PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    如果我对 TMS320C31在2012年停产的理解是正确的。 我们不会为此提供任何信息。 我甚至找不到该器件的产品页面。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

    请通过 TI 客户支持中心提交申请

    创建案例 ,您将看到质量/可靠性/环境-->创建案例。

    请提交完整可订购器件型号的 PCN 申请。

    此致

    Mukul