This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2P-ACD:为什么 TDA2P-ACD 需要两个不同的外部晶振时钟?

Guru**** 2543990 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2P-ACD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/948104/tda2p-acd-why-does-the-tda2p-acd-needs-two-different-external-crystal-clocks

器件型号:TDA2P-ACD

您好!

在评估板(文档 TDA2Px-ACD CPU EVM 板)中、一个使用20 MHz、另一个使用22.5792 MHz。 我想知道为什么第二个频率为22.5792 MHz。 我认为 SOC 具有两个内部内核、一个内核使用一个频率、另一个内核使用另一个频率。 我想知道为什么有两个不同的频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    如果您要处理音频、22.5792 MHz 非常方便。 这就是您可能需要该特定频率时钟的原因。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    两个外部晶振是否可以具有相同的频率? 如果一个外部解串器部件(需要一个给定的频率(即25MHz))被连接至 TDA2P、TDA2p_ACD 是否应该为第二个晶振提供同样的晶振频率?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    为什么您希望第二个晶振频率相同? 我想您只需选择第一个晶体作为时钟源。

    我怀疑外部串行器需要相同的晶体频率。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是对的,一个时钟晶体就足够了。 由于 TDA2P-ACD 具有两个内部内核、因此我想知道只有两个外部晶振出于安全原因会更好。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    如果您在提到"两个内部内核"时想到 A15、则一个时钟驱动两个内核。 您无法分离 A15、使其在不同的时钟上运行。

    Kevin