This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:AM3358

Guru**** 2556710 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/958850/am3358-am3358

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件: DP83869HM

您好!

我想使用 AM3358的 MDIO 总线接口连接我的1G PHY (DP83869HM、它具有支持 IEEE 802.3-2002第22条的 SMI 接口)、 我还想使用相同的 MDIO 总线接口来连接我的10G PHY (VSC8491、它具有符合 IEEE 802.3ae 第45条的 MDIO 接口)。 我查看了 AM3358数据表和技术参考、它仅显示了 MII 管理 I/F 模块实现了802.3串行管理接口。 我的问题是:

我能否使用 AM3358的相同 MDIO 接口(如"引脚 M18和引脚 M17"或"引脚 V12和 T13")来控制我的1G PHY 和10G PHY?

2.能否使用 AM3358的不同 MDIO 接口、如 MDIO 接口(引脚 M18和引脚 M17)来控制10G PHY、以及另一个 PR1_MDIO 接口(引脚 V12和 T13)来控制1G PHY?

3.由于我们的固件将使用 Linux 驱动程序(如 Beagle Bone Black),因此驱动程序支持 MDIO 接口也会实现 IEEE 802.3-2002第22条或 IEEE 802.3ae 第45条?

谢谢、

锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们两位能够回答这些问题的专家因节假日而在本周外出。  

    他们会有一个问题、就是要将10G PHY 连接到哪个端口?  

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我 的10G PHY (具有 MDIO 接口的 VSC8491符合 IEEE 802.3ae 第45条)、我不知道哪个 AM3358 MDIO 接口支持它、您能告诉我"引脚 M18和引脚 M17" MDIO 接口或 "引脚 V12和 T13" PR1_MDIO 接口吗?

    谢谢、

    锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据本文:

    https://www.totalphase.com/support/articles/200349206-MDIO-Background

    应该有一些向后兼容性。 这实际上取决于 Linux 中的 Phy 驱动程序支持什么。 为了回答这一问题、我将向 PHY 团队提出这个问题、以便他们可以分享他们的驱动程序具有哪些 Linux 支持。 您可能需要向 Microchip 提出相同的问题以供其 PHY 使用。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但在 AM3358方面、AM3358中还应配备支持" IEEE 802.3-2002第22条" MDIO 接口或 MDIO 接口"符合 IEEE 802.3ae 第45条"的 Linux 驱动程序、您能帮助我确认这一点吗?

    谢谢、

    锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    PHY 驱动程序在以下链接中提供。

    https://www.ti.com/tool/ETHERNET-SW

    此致、

    GET