This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:[TDA4VM]CAN A72在 TDA4VM 中支持 ARMv8.1

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/951189/tda4vm-tda4vm-can-a72-in-tda4vm-support-armv8-1

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件: TDA4VH

您好、专家、

我代表我们的客户提出这个问题。 TDA4VM 中的 A72能否支持 ARMv8.1? 请帮您检查一下。

此致

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    ARM 的 Cortex-A72捆绑包是一个 ARMv8.0 CPU。 它不支持 ARMv8.1扩展。 A72配置文件确实有一些配置选项、如{ECC、FEQ 大小、加密、L2大小}、但这些选项都不是8.1扩展的一部分。

    此致、

    Richard W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Richard、

    感谢你的帮助。

    TDA4VH 呢? 它是否支持 ARMv8.1?

    此致

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    否  我们必须更改处理器类型以支持更高的架构版本。

    根据 ARM 的网站、看起来他们的任何标准内核都不是处于 ARMv8.1级别。  一些修改架构的合作伙伴(如 Apple)使用了此配置文件。   下一个支持更高级别的同类内核是支持 ARMv8.2的 Cortex-A75。  

    ARM 提供了一份白皮书、该白皮书将版本映射到它们作为标准支持的内核:

    https://developer.arm.com/architectures/learn-the-architecture/understanding-the-armv8-x-extensions

    此致、

    Richard W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Richard、

    感谢您的帮助、很明显。

    此致

    Joe