This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:内置 ISP + TDA4X JPEG 捕捉转储用例中的 AR0233

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/958989/processor-sdk-dra8x-tda4x-ar0233-in-built-isp-tda4x-jpeg-capture-dump-usecase

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

您好!

我正在尝试开发一个用例、将 JPEG YUV422输入从 AR0233输入到 TDA4X、并将帧转储到文件中。

我修改了单摄像头用例、仅捕获 JPEG YUV422帧并转储到文件。 删除了 VPSS、显示管道。 将输入格式设置为 VX_DF_IMAGE_UYVY。

我在文件转储中收到垃圾数据。

如何知道传入流 bitstream_sizes? 我是否需要在成像、tiovx 或单摄像头用例中进行任何其他更改?

此致、

普拉什兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUV422捕获和帧保存是7.1 SDK 发行版中新增的功能。 支持的摄像机为 LI-AR0233-GW5200  

    www.leopardimaging.com/.../

    我强烈建议切换到7.1版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也不支持 JPEG 编码。 有关支持的格式、请参阅编码用户指南。  

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayank/Brijesh:

    感谢您的回答。

    我使用的是 RA V07.00.00。

    内置 ISP 将提供 JPEG 8位流。 因此、我希望接受 JPEG 流到 TDA4X 的解串器、并在 TDA4X 上转储 JPEG 图像。

    在单摄像头用例、AR0233驱动程序、tiovx 中、我需要更改哪些软件组件才能接受 JPEG 并在 TDA4X 上转储?

    此致、

    普拉什兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更多更新:

    对于 JPEG mipi、数据类型为0x30 ICP_MIPI_PIXEL_WIDTH_8、但在 csl_fvid2_dataTypes.h 文件中、CSI2数据类型支持一直到0x2F FVID2_CSI2_DF_RAW20。

    要接受 JPEG 流、我需要为 CCS 格式、CSI2数据类型和捕获提取数据格式设置什么?

    此致、

    普拉什兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    我们不支持通过 CSI 输入进行 JPEG 捕捉。 仅支持未压缩的视频数据。

    那么、您能否检查您的 ISP 是否能够以未压缩的 RGB/YUV 格式输出? 这样、您甚至不需要 JPEG 解压缩。

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    感谢您的快速响应。

    根据 TDA4X TRM 第1.3.15节,摄像头子系统:超过25种不同的可编程格式,包括 YUV420、YUV422、RGB、Raw 和用户定义。

    我们是否可以使用用户定义的格式通过 CSI2获取 JPEG?

    此致、

    普拉什兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    是的、硬件支持、但软件不支持。  

    通常、CSI 接口用于捕获未压缩的视频数据。 即使您从 ISP 捕获 JPEG 帧、您将如何使用它? 我认为解码器不支持 JPEG 解码、我认为 JPEG 解码是额外的步骤。

    因此、如果 ISP 能够以未压缩的格式输出、最好是...

    此致、

    Brijesh   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    是的、没错。

    我们需要支持具有旁路 ISP (RAW)、YUV422和 JPEG 的 AR0233内置 ISP。 我们使用 TDA4X +融合板来接收所有提到的工作模式。 TDA4X 上的 RAW 模式工作正常。 现在需要添加对 YUV422和 JPEG 的支持。 因此、为了进行测试、我们可以获取 JPEG 和转储帧、因为 JPEG 解码器尚不受支持。

    此致、

    普拉什兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    JPEG 捕获和编码/解码不受支持、据我所知、目前还没有计划支持。  

    我建议使用 YUV422作为输入、因为它已经得到支持、并且可以降低总体开销。

    此致、

    Brijesh