This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:Microsoft Azure ThreadX#39;s

Guru**** 2540280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/959010/am6548-microsoft-azure-threadx-s

器件型号:AM6548

大家好、

客户购买了 AM65x 工业开发套件。 在 Microsoft Azure ThreadX 的网站上、它指出、ThreadX 最近支持 Sitara SoC。 客户想要确认 ThreadX 是否可以在 R5F 和 A53内核上运行? 除了 ThreadX、Yocto 和 VxWorks、还可以在内核上运行哪些其他 RTOS? 是否还支持 Windows 10物联网?

他还想知道这些内核当前是否不支持上述 ThreadX 或 Windows 10 IoT、我们的产品团队的未来计划是什么?  

此致、

Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    应该可以在 SitarA/Jacinto SoC 中的标准 ARM 内核上、在此平台上运行 ThreadX、Windows 10 IOT 或其他商业 RTOS。

    TI 不会为这些产品发布 SDK、并且可以通过第三方合作获得支持、从而在我们通过 TI.com 提供的用于 RTOS 和 Linux 的 TI SDK 基础上进行构建。

    请在内部与业务部门/产品线进行此讨论、以进一步讨论此主题。

    此致

    Karthik