This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/AM3352:任务未挑选 Yocto 电路板覆盖

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/959199/compiler-am3352-yocto-board-override-not-being-picked-up-for-task

器件型号:AM3352

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好

我尝试使用 poky 构建基于 Beagle Bone Black 的几个定制板。

我已经创建了自己的层、可以很高兴地附加到现有配方中

我遇到的问题是、当我尝试为不同的目标机器定制特定任务时。

例如:

 -我有一个 base-files_%.bbappend,在该文件中,我可以使用一个 do 安装附加()向根文件系统添加新的修改

但是、如果我有两种方法:

Do_install_append_myBoard()  

Do_install_append_myOtherBoard()  

使用 machine=myBoard 进行编译预期的函数看起来不会执行

我是否错过了这些覆盖的工作方式?

此致、

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、myBoard 实际上是 my_board、这看起来会挫败任何对覆盖的分析

    祝你一切顺利

    Richard