This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6712D:RTOS 调试

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/951315/tms320c6712d-debug-of-rtos

器件型号:TMS320C6712D
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

客户尝试重写和修改旧代码。  要求将此部分带到处理器论坛    

出现以下错误

   我们尝试将旧的 CCS v2工程转换为 CCS v8工程、但由于缺少支持文件而出现大量错误。

             我们需要将此项目转换为 CCS V8而不会出现任何错误、请允许我进行任何流程来转换此项目而不会出现任何错误。

 

下面是我们在从 CCS v2工程转换为 CCS V8时遇到的编译错误。  

>>编译失败

subdir_rules.mk:9:目标'C:/ti2/myprojects/CIC1008-1V1.8/Debug/C6712.obj'的配方失败

"C:/Users/skola/workspace_v8/AC/std.h、第87行:致命错误#5:无法打开源文件"ti/targets/select.h"

1在编译"../C6712.c"时检测到致命错误。

编译已终止。

gmake:***[C:/ti2/myprojects/CIC1008-1V1.18/调试/C6712.obj]错误1.

生成文件:"./event.c"

 

>>编译失败

subdir_rules.mk:65:目标'C:/ti2/myprojects/CIC1008-1V1.8/Debug/STA.obj'的配方失败

"C:/Users/skola/workspace_v8/AC/stdlib.h "、第88行:致命错误#5:无法打开源文件"__config"

1在编译"../STA.C"时检测到致命错误。

编译已终止。

gmake:***[C:/ti2/myprojects/CIC1008-1V1.18/调试/STA.obj]错误1

生成文件:"../Sta_ape.c"

调用:C6000编译器

 

 我们还希望在 CCSv2上运行一个 McBSP 项目示例、以便我们可以将其作为参考、并与我们的项目进行比较以了解缺少的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    遗憾的是、c6712D 和 CCSv2太旧了、我们没有支持这些转换的专业知识。  

    请参阅以下最近为 CCSv3用户编写的应用手册以迁移到最新的 CCS 是否能提供帮助

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在该另一个线程中、您使用的是 DSP/BIOS。 如果是、在您的路上会出现一些问题。

    基于 Eclipse 的 CCS 侧重于 SYBIOS 支持、后者在某个时候取代了 DSP/BIOS。 快速检查表明、即使是早期为乳房 X 线检查的 SYSBIOS v6.31也不支持 C6712。 因此、没有希望您可以使用现代工具重新开发您的项目。

    一个回退是5.42版的 DSP/BIOS。 它仍然是 DSP/BIOS、支持 C6712、并且可以与基于 Eclipse 的 CCS 配合使用。 缺点是调试。 DSP/BIOS 使用 RTDX 通过 JTAG 进行实时调试信息传递。 在基于 Eclipse 的 CCS 中、RTDX 支持会随而中断、因此您将没有实时日志记录和类似的调试支持、您只能在停止目标后查看调试状态。 但是、您将能够在现代操作系统中本地构建、通过 JTAG 加载程序并开始执行。

    几年前、我在 Windows 7 XP 模式下运行 CCS v2/v3时遇到了一些不愉快的经历。 相反、使用 Windows XP 和其中的旧 CCS 运行第三方虚拟机更加顺畅。 我已经尝试过 VMware 和 VirtualBox,两者都运行良好。 Spectrum Digital XDS510USB 可安装在现代主机操作系统中、然后将 USB 设备重新连接到来宾操作系统。 我使用此方案来支持旧的 C6414项目。

    但愿如此。