This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:内部温度传感器

Guru**** 1529640 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXEVM3358, AM3358
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/951063/am3358-internal-temp-sensor

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件:TMDXEVM3358

您好!

我的客户有兴趣使用 TMDXEVM3358和热评估。

原始文章告诉 AM654x Linux SDK 能够监控器件中的内部温度传感器。
AM335x 是否也是如此?
或者 AM335x 中的命令不同?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一郎

    AM3358不支持内部温度传感器。

    测量需要外部传感器、并且可以计算结温。

    此致、

    Thomas Krause