This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK6748:数字带通滤波器

Guru**** 2554620 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/949725/tmdslcdk6748-digital-band-pass-filter

器件型号:TMDSLCDK6748
主题中讨论的其他器件: ADS8681EVM-PDKBP-DAC11001EVM

我不熟悉这个。我的要求是

我在模拟域中有传感器信号(加速度)、并希望使用 DSP 套件(选择的 TMDSLCDK6748)实现数字滤波器并生成模拟输出。所需的采样频率最小为50ksps、输入和输出电压范围(-10V 至+10V)。因此我的查询是这样的

编程完成后、我们是否可以在没有 PC 连接的情况下以独立方式使用 TMDSLCDK6748?

选择的 DSP、即 TMDSLCDK6748是否适合上述应用?

根据我的知识 、TMDSLCDK6748编解码器是 AIC3106、仅支持3.3V 模拟电压。是这样吗? 如果对

4.要获取10V 范围的模拟信号、我 选择了 ADS8681EVM-PDK 套件。 那么、此套件是否可以通过 TMDSLCDK6748进行配置 、是否可以根据我的要求获取数据?如果不能、您可以建议使用其他模块/其他方法吗?

同样、对于我选择的 OUTPOT BP-DAC11001EVM、它可以吗? 如果没有建议、请。

提前感谢您、希望我能尽早获得解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、C6748 DSP 将是此应用的理想选择。

    此器件通过其 ROM 引导加载程序支持各种引导模式、因此您可以直接引导器件、无需 PC 连接。 器件数据表中列出了各种支持的引导模式。  

    此外、TI 还提供 DSPLIB、这是 DSP 例程的优化库、具有以下函数:

    • 自适应滤波
    • 相关性
    • FFT
    • 滤波和卷积:FIR、双二阶、IIR、卷积
    • 数学:点积、最大值、最小值等
    • 矩阵运算

    您可能会发现这些功能对您的应用很有用。 DSPLIB 可从以下位置下载: https://www.ti.com/tool/SPRC265

    有关 ADC 和 DAC 的问题、最好由 数据转换 器论坛中的专家回答。 请在此处发布这些问题。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Sahin