This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BeagleBoard-X15:Android Automotive

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BEAGLEBOARD-X15

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/950687/beagleboard-x15-android-automotive

器件型号:BeagleBoard-X15

你好!

Android Automotive for the BEAGLEBOARD-X15的问题已在其中一个论坛主题中讨论过
e2e.ti.com/.../893201

但我遇到了同样的问题、无法解决。

所述、Android 编译的实际指令为 https://wiki.linaro.org/AOSP/Boards/BeagleboardX15
Android 已启动、但 HDMI 显示闪烁、但未显示任何内容。

我该怎么做?

1.使用导出 KERNELDIR 构建 ASSP 时、A 出现错误:

Build/make/core/Makefile:390:`:覆盖先前在 Build/make/core/Makefile:390
11:57:53 ckati 中定义的目标'out/target/product/beagle_x15/obj/packaging/depmod_vender_leed_melp中间 体/pruss.ko'命令失败、原因是:退出状态1 

用'device/ti/beagle_x15/BoardConfig.mk 值"#Board_all_modules="中的设置修复了它

完成该构建过程后。 解决该问题的正确方法是什么?

2.在 Android 的引导过程中、我从 UART 获取此日志:

https://pastebin.com/90ewprye

错误的原因是什么:
[15.781042]  type=1400审核(15.749:9):AVC:拒绝{ MAP } for comm="Android.hardwar" path="/dev/pvrsrvkm " dev="tmpfs" ino=181 scontext=u:r:hal_memtrack_default:s0 tcontext=u:object_r:cpu_device:s0 tclass=1 per可能 的 CHR 文件
如何解决该权限?