This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:无法从 Linux 检测 GPMC NAND

Guru**** 2538910 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/957927/am3359-unable-to-detect-gpmc-nand-from-linux

器件型号:AM3359

大家好、

我们使用的是基于 Sitara AM3359的定制板、参考设计来自 ICEv2 EVM。
为了进行编译、我们在此处使用了针对 EVM 的参考 DTS、该 EVM 使用了定制电路板引脚多路复用器和所需的外设进行了修改。
但是、我们在从 Linux 启用 GPMC NAND 时遇到问题、您能否告诉我们如何从 Linux 启用/访问 GPMC NAND。
请参阅任何参考文档或 DTS 修改补丁。

已附加当前 DTS 和内核日志供您参考。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/4035.kernel_5F00_log.txt

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/am335x_2D00_evm_5F00_custom.txt

等待回复、

谢谢、此致、
Balaji.G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji、

    您使用什么 NAND 器件?

    您是否首先探测 GPMC/NAND 信号以查看预期的活动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Bin Liu ]

    您好、Balaji、

    您使用什么 NAND 器件?

    >>MT29F2G16ABAEAWP-AIT E TR 是 NAND 闪存的器件型号。

    您是否首先探测 GPMC/NAND 信号以查看预期的活动?

    >>我们已从 U-boot 中检查了 GPMC NAND,其工作正常。

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请比较 U-Boot 和 Linux 之间的 GPMC 寄存器转储、以查看是否有任何差异。