This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:LPDDR4配置工具

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/957118/tda4vm-lpddr4-configuration-tool

器件型号:TDA4VM

您好、专家

我们制作了自己的定制板、但在运行软件时、系统会在 Linux 引导过程中频繁挂起(数据中止、内核紧急情况等)

在极少数情况下、可以引导并查看摄像头图像。

我们正在使用 SD_card 引导、使用相同的软件、EVM 工作正常。

软件版本是

RTOS: RTOS_07_00_00_11

Linux:ti-processor-sdk-linux-Automotive-J7-EVM-07_00_01

即使我们将相同的 LPDDR4 (MT53D1024M32D4DT)与 EVM 配合使用、 我认为此问题与 LPDDR4 PCB 布局有关。

我的问题是:

  1.您能否为我们提供 LPDDR4配置工具

  2、如何降低 LPDDR4时钟频率

提前感谢

轩尼诗

  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨尼西

    如需获取 LPDDR4配置工具的帮助、请联系您当地的 TI 代表。  NDA 提供的协议。

    此致、
    Kyle