This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:将八路 RAM 与 J721E OSPI 控制器相连

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/957157/processor-sdk-dra8x-tda4x-interfacing-octal-ram-with-j721e-ospi-controller

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

您好!

在我们基于 J721E 的定制板上、我们连接了来自 ISSI (IS66WVO32M8DALL)的八路 RAM。
我们正在尝试使用 OSPI 控制器中的 Stig 操作读取和写入 OctalRAM、这是可行的吗?
 
下面是器件数据表中的命令地址周期。

请查找完整数据表的附件。

e2e.ti.com/.../66_2D00_67WVO32M8DALL_2D00_BLL.pdf


此致、
Amarnath MB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amarnath、

    无法访问您附加的图像。 请将其附在这里
    图像?

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerty、

    我已使用时钟图更新原始帖子。

    此致、

    Amarnath MB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amarnath、

    以下是有关选择器件的指南:


    请告诉我指南是否解答了您的问题。

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerty、

    本指南仅介绍了如何选择 OSPI 闪存器件、这是否意味着我们只能将闪存器件连接到 OSPI 控制器?

    此致、
    Amarnath MB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amarnath、

    是的、我向我们的 SPI 专家确认、不支持来自 OSPI 控制器的八路 RAM。
    我们的 SDK 不支持。

    希望您可以解决这个问题。

    此致、
    基尔西