您好!
我正在尝试按照下面链接上的教程建立与 AM5728 EVM 的 RSE 连接。 但是、我认为我的网络设置不正确。 在教程中、您可以通过键入 ifconfig 查找 EVM IP。 当我这么做时、我看到输出:
root@am57xx-EVM:~# ifconfig eth0 链路连接:以太网 HWaddr A0:F6:FD:BD:A1:A8 inet6 addr:fe80::a2f6:fdff:febd:A1A8/64范围:链接 运行多播 MTU:1500公制:1的上广播 RX 数据包:1355错误:0丢弃:45超限:0帧:0 TX 数据包:34错误:0丢弃:0超限:0载波:0 冲突:0 txqueuelen:1000 RX 字节:178451 (174.2 KiB) TX 字节:5741 (5.6 KiB) 中断:90 eth1 链接地址:以太网 HWaddr A0:F6:FD:BD:A1:A9 上广播多播 MTU:1500公制:1 RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0 TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0 冲突:0 txqueuelen:1000 RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B) 低 链路环状图:本地环回 iNet addr:127.0.0.1掩码:255.0.0.0 inet6 addr:::1/128范围:Host 正在运行 MTU:65536公制:1的上环回 RX 数据包:153370错误:0丢弃:0超限:0帧:0 TX 数据包:153370错误:0丢弃:0超限:0载波:0 冲突:0 txqueuelen:1000 RX 字节:10736164 (10.2 MIB) TX 字节:10736164 (10.2 MIB)
使用 ethtool eth0命令、我可以看到检测到链路。 因此、我使用 inet6地址来设置 RSE 连接。 在 Code Composer Studio 中、"我的主机名"设置为"FE80:A2F6:FDFF:FEBD:A1A8"、并且我以 root 身份进行连接、无需密码。 然后单击 SFTP Files->My Root and IDE 会显示一条错误消息“Operation failed with exception 'java.lang.NullPointerException'(操作失败,异常'java.lang.NullPointerException ')”,我还将发送屏幕截图对此进行说明。
这里的问题是什么? 如何正确设置 RSE?
感谢您的所有帮助、
M. Talha Uyar
屏幕截图: