This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MV:调试探针

Guru**** 2541300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/954349/tda3mv-debug-probe

器件型号:TDA3MV

尊敬的支持:

我正致力于由 TDA3-RVP 开发雷达系统。

我有 一个 TDA3-RVP、并针对其进行调试证明、如下所示。

www.ti.com/.../TMDSEMU560V2STM-U

但它不能用作 IPU (CPU)的硬件跟踪器。

我认为、IPU 的调试需要 XDS560 v2 pro。

www.ti.com/.../TMDSEMUPROTRACE

此调试器(XDS560 V2 pro)是否与 TDA3-RVP 兼容?

此致、

Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TDA3 IPU Cortex-M4不支持 PC 跟踪。 只有 C66x DSP 具有 PC 跟踪支持。

    XDS560v2 STM 与 XDS560v2 Pro 之间的区别在于、Pro 具有更大的存储器来存储更多跟踪数据、并且速度更快。

    此致、
    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!

    我知道 Cortex-M4的跟踪不可用。

    此致、

    Kazuki