This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCSK8127:TMDSCSK8127 SD 卡准备问题

Guru**** 666710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/949955/tmdscsk8127-tmdscsk8127-sd-card-prepare-issue

器件型号:TMDSCSK8127

你(们)好  

美好的一天!

我们的客户使用 TMDSCSK8127,他们按照以下链接准备 SD 卡,

processors.wiki.ti.com/.../IPNC_RDK_DM38x_,_DM8127

但她遇到了一些问题、需要您的帮助来解决。

1. 在 Linux 主机上插入 micro-SD 卡

---将 SD 卡插入计算机时,设备管理器中没有新设备。

2.运行 dmesg 命令以检查 SD 设备名称。  请仔细检查此项,以确保 不会损坏硬盘驱动器的内容,因为 SD 卡和 HDD 具有类似的名称。

在此示例中、在/dev/sdc.上检测到 micro-SD 卡    

---- 客户尝试输入此订单,结果如下所示。  客户还想知道如何检查 SD 卡是否被检测到。

3.安装 IPNC RDK 软件包时,会显示 “ImageTuningTool_V3.00.01.00.zip”,用户指南中没有关于它的任何说明,是否应安装以及如何使用它,。

IPNC 用户指南告诉客户在 Linux 系统(Ubuntu)中安装软件,CCS 和 XDS110如何在 Windows 系统中安装?

5.对于 VM 设置,USB 兼容性应选择 USB1.1或 USB2.0或 USB3.0

我知道 我真的 发布了很多油炸玉米饼,感谢您的帮助。

此致

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leon、

    您是否使用了指南中提到的推荐 Ubuntu 版本?  

    有很多用中文字体的东西,我不能理解,如果你能扩展,那就好了。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uubuntu-18.04.5-desktop-amd64

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Karthik  

    感谢你的答复  

      版本是 ubuntu-18.04.5-desktop-AMD64,它是否正常?

    对于 Q5,它是 VM 设置页面,红色圆圈是 USB 兼容性选项。 客户需要确认选择 USB1.1或 USB2.0或 USB3.0

    BR、

    Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,忘记了照片3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题仅在于 Ubuntu 虚拟机或 Windows 主机未检测到 SD 卡?

    这是非常基本的、我请求您/客户检查其他机器上的此读卡器/读卡器、看看是否检测到它。

    我不确定如何在这里提供帮助。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不会在其他器件中发生反应。 我想问另一个问题:在 Linux 中安装 IPNC、在 Windows 中安装 CCS 和 XDS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 和 XDS JTAG 工具可安装在 Linux 或 Windows 中。