你(们)好
美好的一天!
我们的客户使用 TMDSCSK8127,他们按照以下链接准备 SD 卡,
processors.wiki.ti.com/.../IPNC_RDK_DM38x_,_DM8127
但她遇到了一些问题、需要您的帮助来解决。
1. 在 Linux 主机上插入 micro-SD 卡
---将 SD 卡插入计算机时,设备管理器中没有新设备。
2.运行 dmesg 命令以检查 SD 设备名称。 请仔细检查此项,以确保 不会损坏硬盘驱动器的内容,因为 SD 卡和 HDD 具有类似的名称。
在此示例中、在/dev/sdc.上检测到 micro-SD 卡
---- 客户尝试输入此订单,结果如下所示。 客户还想知道如何检查 SD 卡是否被检测到。
3.安装 IPNC RDK 软件包时,会显示 “ImageTuningTool_V3.00.01.00.zip”,用户指南中没有关于它的任何说明,是否应安装以及如何使用它,。
IPNC 用户指南告诉客户在 Linux 系统(Ubuntu)中安装软件,CCS 和 XDS110如何在 Windows 系统中安装?
5.对于 VM 设置,USB 兼容性应选择 USB1.1或 USB2.0或 USB3.0
我知道 我真的 发布了很多油炸玉米饼,感谢您的帮助。
此致
Leon.Liu