This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:MCU 内核 CddIpc 无法与 Linux 配合使用

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/950121/tda4vm-mcu-core-cddipc-is-not-working-with-linux

器件型号:TDA4VM

您好!

我在 TDA4板上使用 PSDK 7.00、 并希望与 A72 (Linux)-> MCU1_0 (MCAL -> CDDIpc (BareMetal)进行通信、但 PSDK 7.0不支持此功能。

我们有位于 MCU1_0上的 AutoSAR 堆栈。

TI 计划将 CddIPC (BareMetal)与 Linux 通信版本发布在何时? 或者是否可以共享修补程序并使其正常工作?

提前感谢您、

Makani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    SDK7.1将提供 IPC CDD 与 Linux 功能的通信。

    无法在 SDK7.0上安装补丁、因为我们在 SDK7.1设置上测试此功能、其中许多其他组件也已从 SDK7.0成熟。

    谢谢、此致、

    Sunita。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sunita 的更新。

    此致、

    Makani