This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAPL138B-EP:OMAPl138和 OMAPl138B-EP 之间有何差异

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAPL138B-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/953795/omapl138b-ep-what-is-the-difference-between-omapl138-and-omapl138b-ep

器件型号:OMAPL138B-EP

尊敬的所有人:

我们目前正在将 OMAPL138EZWT4用于我们的低功耗应用。

我看到 OMAPL138B-EP 应该是低功耗的。

它是否低于我们现在拥有的(在低频配置下)。 除了功能温度之外,主要的区别是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OMAPL138EZWT4和 OMAPL138B-EP 之间的主要区别在于 OMAPL138B-EP 支持:

    • 361焊球 SnPb 塑料球栅阵列(PBGA)[GWT 后缀]、0.80mm 焊球间距
    • 支持扩展军用 温度范围(-55°C 至125°C)
    • POH 已调整为更高的扩展温度范围(数据表中的第4.3节)

    从低功耗的角度来看、虽然 OMAPL138EZWT4支持高达456MHz 的频率、但时钟可以低至345MHz、从而获得与以345MHz 运行的 OMAPL138B-EP 相似的功率分布。 该器件具有两个可编程 PLL、允许客户缩放器件时钟。 根据用例中的要求。

    您可以使用 TI.com 参数搜索对两者进行快速比较:

    https://www.ti.com/processors/digital-signal-processors/products.html#p2098=1%20C674x&p2115=1%20Arm9&p2100=0;500