请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 您好:
我需要屏幕截图、
因此我使用 glReadPixels 读取屏幕像素,但不需要读取任何内容,glGetError()返回 GL_INVALID_OPERATION,
TDA4不支持吗?
顺便说一下、同样的用例、在窗口上也是可以的。
----------------------------------------------------------------
GlReadPixels (0、580、100、100、GL_RGB、 gL_unsigned_byte、_pTexture);