This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TDA4和 SDK

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/956624/ccs-tda4-and-sdk

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想在 TDA4x 上进行开发。 需要哪款 SDK? RTOS SDK、Linux SDK 或 QNX SDK?
它是否支持在 Windows PC 上使用 CCS 进行开发?
我可能需要深度学习、openvx 和视觉应用。

谢谢、

国迅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请从这里开始、

    此致、
    Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是否意味着不支持 Windows PC?

    需要 RTOS SDK 并应在 Linux 系统上进行编译,是吗?

    如果我想 在窗口系统上开发、我应该怎么做?

    谢谢、

    国迅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是不支持 Windows PC。 您将需要一个 Linux 系统来构建。

    此致、
    Shyam