This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:eMMC 上的 OSPI 上的 Autosar + QNX

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/956688/tda4vm-autosar-on-ospi-qnx-on-emmc

器件型号:TDA4VM

大家好,

我们希望从 Autosar 的 OSPI 执行引导、同时从 eMMC (或现在的 SD)引导 QNX。 我们了解不支持此设置、这是正确的吗?

我们已经看到了带 BootApp 的 EarlyCAN 示例、但这不合适:我们希望使用正确的引导加载程序(例如 u-Boot)。

使用 SPL 方法:

当所有固件都被放置在 eMMC/SD 中时、引导工作正常。 但是、尝试实现我们的目标失败(在闪存上引导 tidoot3.bin、sysfw.itb、tispll、bin 和 j7-mcu-r5f0_0-fw、而在 SD 上引导)。

作为一种简单的权变措施:无论 BOOTMODE/MCU_BOOTMODE 引脚的设置如何、我们都尝试修补 U-Boot A72 (tispl.bin)以始终从 eMMC/SD 引导。

但是、我们在尝试从闪存加载 MCU R5F0_0固件时遇到问题。

请注意、从 OSPI 引导可以加载 sysfw.itb 和 tispl.bin、但不能加载 J7-MCU-r5f0_0-FW。

从 OSPI 读取 J7-MCU-r5f0_0-FW 的正确方法是什么?

谢谢你  

BR

卡洛