This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Sitara am4377:pinmux、ADC0和 ADC1,定义 AC25 ext_hw_trigger

Guru**** 2560430 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/950132/sitara-am4377-pinmux-adc0-and-adc1-define-ac25-ext_hw_trigger

Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

尊敬的支持团队:

在 SysConfig 工具(版本1.6.0_1543)中,我将引脚 AC25定义为内部 ADC0的“ext_hw_trigger”。

当我尝试将 AC25定义为内部 ADC1的“ext_hw_trigger”时,我会得到资源冲突指示。

是否可以在 SysConfig 中将引脚 AC25定义为仅用于内部 ADC0的“ext_hw_trigger”(以避免资源冲突指示),但实际上将其用于 ADC0和 ADC1?

如果没有、如何解决此问题?