This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:AM3352

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/955820/am3352-am3352

器件型号:AM3352

我已为此处理器导入演示板的布局和原理图文件。  我找不到用于封装或焊盘的库文件、因此无法将它们链接起来。

我使用的是 Orcad 17.2。

请告诉我这些文件可能位于何处、或者它们是否位于我下载的设计文件中、我错过了这些文件。

谢谢、

约翰·尼科西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您能否提供已读入 Orcad 工具的文件列表? 这将有助于确定缺少哪些文件。

    此外、您是否曾尝试过使用该工具的早期版本、即16.6或该时间范围内的其他内容?

    此致、

    -Shriram  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我访问 了 https://www.ti.com/tool/TMDXEVM3358 、其中包含支持文件列表。  我下载了 SPRR169和 SPRR164并打开了这些文件。  我可以打开布局和原理图。  原理图器件列出了一个包含封装和焊盘的文件。  通常位于设计目录中或设计所在的计算机上。  它们通常称为"封装"和"焊盘"。

    可能有一种方法可以从可用的文件中提取此数据、但我不知道如何操作。  我没有较旧版本的软件。

    谢谢、

    约翰·尼科西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy、  

    您能帮助澄清上述问题吗? 是否有办法从 DSN 或其他原理图/布局文件中获取封装/焊盘信息? 我将 DSN 作为原理图 tarball 的一部分、但不确定如何从中获取相关信息。

    我现在将重新分配给您。

    此致、

    -Shriram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找到了。  答案是布局文件中包含相关的器件库。  导出、更多、库将输出所有必要的文件。

    谢谢、我相信我还会回来的。

    此致、

    约翰·尼科西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的确认!  

    将其标记为已解决。

    此致、

    -Shriram