主题中讨论的其他器件:BOOST5545ULP
您好!
我想寻求帮助。 我有430BOOST-C55AUDIO1和 Olimex XDS100v3仿真器。 我无法从 CCS 上载 FW、我收到错误
c55xx:连接到目标时出错:(错误-1063 @ 0x0)驱动程序无法识别或不支持设备 ID。 确认器件和调试探针配置正确、或更新器件驱动程序。 (仿真包9.2.0.00002)
我能够从 CSL 软件包构建 OLED_DISPLAY_TEST 的引导加载程序、并在 SD 卡的430BOOST-C55AUDIO1上运行该程序。
我使用万用表仔细检查 C5535和 XDS100v3之间的 JTAG 是否正确连接。
CCS 目标配置:
引脚 EMU0必须为低电平、否则连接测试失败:
硬打开控制器时出错。
---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-233'(0xffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。
当我查看 BOOST5545ULP 的原理图时、引脚 EMU0和 EMU1通过上拉电阻器连接到 VCC、它们不由板载 FTDI 驱动。 为什么需要将 EMU0引脚驱动为低电平? 当 EMU0在复位期间为高电平时、它应该将 JTAG 引脚连接至 DSP 仿真 TAP、并且连接应该仍然有效。
当我测试连接成功完成时:
[开始:德州仪器 XDS100v3 USB 调试探针_0]
执行以下命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity
[结果]
--- [打印电路板配置路径名]---------------
/home/trimen/.ti/ccs/0/0/BrdDat/testBoard.dat
---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'libjioserdesusbv3.so'。
库构建日期为"2020年7月"。
库构建时间为'20:44:54'。
库软件包版本为'9.2.0.00002'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'4'(0x00000004)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。
---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------
扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 FTDI FT2232功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。
---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---
测试尺寸坐标 MHz 标志结果 描述
~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~μ A ~~~~~~~~~~~~~~~μ A ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A
1 64 - 01 00 500.0kHz O 良好值测量路径长度
2. 64 + 04 38 30.00MHz [O]良好值应用显式 tclk
没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。
在扫描路径测试中:
测试长度为2048位。
JTAG IR 长度为4位。
JTAG DR 长度为1位。
IR/DR 扫描路径测试使用2个频率。
IR/DR 扫描路径测试使用500.0kHz 作为初始频率。
IR/DR 扫描路径测试使用30.00MHz 作为最高频率。
IR/DR 扫描路径测试使用30.00MHz 作为最终频率。
---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----
没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。
---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----
此路径长度测试使用64个32位字的块。
JTAG IR 指令路径长度测试成功。
JTAG IR 指令路径长度为4位。
JTAG DR 旁路路径长度测试成功。
JTAG DR 旁路路径长度为1位。
---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----
此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。
使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000进行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。
JTAG IR 完整性扫描测试成功。
---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----
此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。
使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000进行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。
JTAG DR 完整性扫描测试成功。
[结束:德州仪器 XDS100v3 USB 调试探针_0]
我在以下位置遵循了指南:
dev.ti.com/.../node
software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html
但没有任何结果。
我注意到 、在 https://processors.wiki.ti.com/index.php/Audio_Capacitive_Touch_BoosterPack 的常见问题解答中 、由于获得许可的 MP3编码器、JTAG 被禁用。
JTAG 是通过加载的 bootimg 还是通过其他方式禁用? 如果是、可以启用 JTAG?
我猜的是、JTAG 未被 bootimg 禁用、因为当我加载另一个 bootimg 时、JTAG 应该起作用。
我在 Ubuntu 18.04 - 64位上使用 CCS 版本:10.1.1.00004。
提前感谢、