This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:TMS320C5535 - XDS100v3:无法连接到目标(JTAG)

Guru**** 1386290 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOST5545ULP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/952861/tms320c5535-tms320c5535---xds100v3-cannot-connect-to-target-jtag

器件型号:TMS320C5535
主题中讨论的其他器件:BOOST5545ULP

您好!
我想寻求帮助。 我有430BOOST-C55AUDIO1和 Olimex XDS100v3仿真器。 我无法从 CCS 上载 FW、我收到错误

c55xx:连接到目标时出错:(错误-1063 @ 0x0)驱动程序无法识别或不支持设备 ID。 确认器件和调试探针配置正确、或更新器件驱动程序。 (仿真包9.2.0.00002)

我能够从 CSL 软件包构建 OLED_DISPLAY_TEST 的引导加载程序、并在 SD 卡的430BOOST-C55AUDIO1上运行该程序。
我使用万用表仔细检查 C5535和 XDS100v3之间的 JTAG 是否正确连接。

CCS 目标配置:


引脚 EMU0必须为低电平、否则连接测试失败:

硬打开控制器时出错。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-233'(0xffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。 


当我查看 BOOST5545ULP 的原理图时、引脚 EMU0和 EMU1通过上拉电阻器连接到 VCC、它们不由板载 FTDI 驱动。 为什么需要将 EMU0引脚驱动为低电平? 当 EMU0在复位期间为高电平时、它应该将 JTAG 引脚连接至 DSP 仿真 TAP、并且连接应该仍然有效。

当我测试连接成功完成时:

[开始:德州仪器 XDS100v3 USB 调试探针_0]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

[结果]


--- [打印电路板配置路径名]---------------

/home/trimen/.ti/ccs/0/0/BrdDat/testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'libjioserdesusbv3.so'。
库构建日期为"2020年7月"。
库构建时间为'20:44:54'。
库软件包版本为'9.2.0.00002'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'4'(0x00000004)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 FTDI FT2232功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---

测试尺寸坐标 MHz 标志结果 描述
~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~μ A ~~~~~~~~~~~~~~~μ A ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A
1 64 - 01 00 500.0kHz O 良好值测量路径长度
2. 64 + 04 38 30.00MHz [O]良好值应用显式 tclk

没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

在扫描路径测试中:
测试长度为2048位。
JTAG IR 长度为4位。
JTAG DR 长度为1位。

IR/DR 扫描路径测试使用2个频率。
IR/DR 扫描路径测试使用500.0kHz 作为初始频率。
IR/DR 扫描路径测试使用30.00MHz 作为最高频率。
IR/DR 扫描路径测试使用30.00MHz 作为最终频率。

---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----

没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----

此路径长度测试使用64个32位字的块。

JTAG IR 指令路径长度测试成功。
JTAG IR 指令路径长度为4位。

JTAG DR 旁路路径长度测试成功。
JTAG DR 旁路路径长度为1位。

---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000进行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。

JTAG IR 完整性扫描测试成功。

---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000进行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。

JTAG DR 完整性扫描测试成功。

[结束:德州仪器 XDS100v3 USB 调试探针_0]

我在以下位置遵循了指南:

dev.ti.com/.../node
software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

但没有任何结果。

我注意到 、在 https://processors.wiki.ti.com/index.php/Audio_Capacitive_Touch_BoosterPack 的常见问题解答中 、由于获得许可的 MP3编码器、JTAG 被禁用。
 JTAG 是通过加载的 bootimg 还是通过其他方式禁用? 如果是、可以启用 JTAG?
 我猜的是、JTAG 未被 bootimg 禁用、因为当我加载另一个 bootimg 时、JTAG 应该起作用。


我在 Ubuntu 18.04 - 64位上使用 CCS 版本:10.1.1.00004。
提前感谢、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们没有任何您在产品文件夹中看到的资料或资源。 您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可能有助于解决您的问题。 有关 TMS320C5535 支持的更多信息、请参阅中的常见问题解答  

      https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/818771

    对由此给您带来的不便和缺乏指导表示遗憾。

     雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很不幸。 我在发表我的问题之前对论坛进行了深入的搜索,我希望至少能得到一些指导。 我找到了一些与同一问题相关的帖子、但这些帖子没有得到解决。

    我想知道、您为什么没有更多资源?

    有一些奇怪的行为、我可以找到的任何可用资源中都没有指定。 它与 EMU0和 EMU1引脚相关。

    数据表中指定 EMU1用作调试接口的中断、但当 EMU1 =高电平时、JTAG IR 的长度为4字节、但当 EMU1 =低电平时、JTAG IR 的长度为6字节。

    无论如何、感谢 您的回复、我会买一些 BOOST5545ULP、祝您好运。

    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tadeas、

    在参考 C5535数据表时、您会注意到 EMU0被用来在边界扫描抽头(当 EMU0=0时) 和"DSP 仿真抽头"(当 EMU0=1时)之间进行选择。  我相信您只对 EMU0=1感兴趣。   您可以尝试设置 EMU1=0和 EMU0=1、但如果您看到 SC_ERR_PATH_BRILLED_ERROR 错误、则可能是禁用 JTAG 的结果(即无法通过 DSP 抽头进行扫描)。  这似乎与您之前提到的常见问题解答条目一致。

    此外 、我注意到您将"Converter Usage"设置为"1149.7"、并且可能与您将来的实验相关。  C5535具有1149.1接口、因此应将其设置为类似于"已绕过、使用1149.1、模拟 XDS100v2"的内容。  

    谢谢、

    --杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tadeas

    此电路板不再受支持、我相信您将无法连接到 JTAG、因为它上面有一个安全器件。  

    我也不建议购买 c5545ULP、我计划从 Web 上删除它、因为 c5545最近已转为终身购买、不再受支持。  

    很抱歉造成混淆。 C55x 支持有限、因此如果这是一种新设计、我建议评估 TI 的其他处理器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    对于后续实验、我将更改仿真器设置。
    正如我在上面写的那样、我认为 JTAG 被禁止加载加密的引导、因为看起来 C5535器件本身只有 ROM。 但在这种情况下、我将只提出最后一个问题。 是否可以对器件执行某种批量擦除、或者我是否应该放弃重复使用此 BoosterPack 的想法?

    我应该选择哪种用于 TI 低功耗、低成本 DSP 开发的板?
    我想开发数字音频混合器。
    ~150美元以下是否有任何替代产品?
    我了解了 C6000系列、但 DK 的起始价格为~200美元、C5517 DK 的成本~800美元。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tadeas

    很抱歉、我错过了您的后续电子邮件。

    遗憾的是、大多数开发板的价格都超过150美元。

    我的建议是评价

    这是我们最近推出的器件之一、并受最新 SDK 支持。  

    您还可以评估以下内容

    该板也属于 C6000系列 、价格稍低、尽管软件现在主要处于维护模式、没有计划进行新的开发。  

    这两个板还支持多通道音频子卡、这可能使它们更适合音频开发。  

    希望这对一些人有所帮助。

    此致

    Mukul