This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H06:器件长期状态、EVM 状态、开发工具

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/949046/66ak2h06-part-long-term-status-evm-status-dev-tools

主题中讨论的其他器件:66AK2H06

您好!

我是否可以请专家澄清66AK2H06器件长期状态。 我们正在考虑基于该处理器的新仪器、因此我们希望确保该仪器可用于另一个领域、例如十年。

下一个问题是关于评估板。 我们希望使用评估板组装一个原型、以确定该想法的可行性。 https://training.ti.com/introducing-the-evmk2h-evaluation-module 页面上提供了 EVM 链接、 但 https://www.ti.com/tool/EVMK2H 上的内容为404。 我已经提交了 Web 支持请求单。 我在 https://www.digikey.com/en/products/detail/texas-instruments/EVMK2HX/5066961上看到了此 EVM 、让我担心的是该器件已标记为过时。 请说明这是什么意思。

我们需要通过 PCIe 链路将该处理器连接到 FPGA。 正如我看到的、EVM 上只有 AMC 刀片。 您能不能推荐什么、什么可以用来获得 PCIe 连接器、无论是刀片式还是插座式。

在 Advantech 网站上、EVM 页面链接了 MCSDK、不再进行维护。 快速搜索表明处理器 SDK 似乎支持此处理器。 我们会更好地听到专家对此的确认。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉格奇

    K2H 系列处于活动状态、我尚未看到任何有关 EOL 的问题。 请参阅以下网站上有关产品退市/停产的 TI 质量政策

    K2H EVM 供应不足、目前正在重建。 他们可能仍处于防火墙下、以限制来自任何单个客户的订单数量。 此外、这些 EVM 的 BMC 已停产、要在此版本之外构建更多电路板、我们需要重新设计-我们将在2021年底评估重新设计此电路板。 您将看到、我们有多个器件处于活动状态、但其工具或软件可能无法刷新、但这并不意味着已停产/淘汰。  

    K2H 的官方 SDK 是 PSDK (McSDK 是旧版 SDK),您可以在产品页面的软件开发选项卡下找到该 SDK

    希望这有助于缓解您的顾虑。  

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mukul、

    这看起来很有希望。 我是否可以询问 PCIe 连接? 我们拥有带刀片式连接器的 FPGA 评估板、以及一些 PCIe 电缆、可以 像刀片式服务器那样连接到插座、但 也可以找到其他组合。 您能否提出建议、我们如何从 AMC 中取出 PCIe?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉格奇

    请参阅以下有关此主题的旧 E2E 帖子

    我们知道的唯一解决方案是

    请注意、此卡没有开箱即用的驱动程序。  

    请注意,感谢您在多核器件系列上为我们的客户提供的支持/响应。 我们感谢大家的参与。

    此致
    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我明白了。

    驱动器不是问题、我们自己开发 FPGA 并处理所有映射和转换。

    我的同事建议、AMC 插座可供购买、因此技术熟练的技术人员只需从 PCIe 扁平电缆焊接十几根导线即可。

    谢谢!