主题中讨论的其他器件:OMAP-L137
我使用 Processor SDK RTOS 06_03_00_106文档从闪存引导时遇到问题。
我在 Processor SDK RTOS 06_03_00_106中使用 SPI_FLASH_writer.out 时遇到此错误:
*** PDK SPI 闪存写入器***
正在打开 SPI 句柄...
SPI 初始化失败!
我使用原始的 spiflash_writer.out 收到此错误、在这里我可以设置 MLO (0)和 app (0x80000)的偏移量:
**** PDK SBL ****
SBL 修订版本:01.00.09.02 (2020年9月30日- 17:12:59)
开始解析用户应用程序
单个图像标题中的幻数无效
正在跳转到用户应用程序...
我已经检查了应用文件的标题、它具有幻数:
4D 53 54 52 01 20 20 20 37 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4D 45 4e 44
我的结论是、闪存中的0x80000=524288偏移(MLO 偏移=0、APP 偏移量为0x80000)在 MLO 中不正确。
有人可以确认这一点吗?
谢谢