This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:需要示例应用在 openvx 框架中对内核进行解码、以编写对象检测 ADAS 应用

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/955211/processor-sdk-dra8x-tda4x-need-sample-application-to-decode-the-kernel-in-openvx-framework-to-write-an-object-detection-adas-application

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

大家好、
 
我安装了 PSDK_RTOS_auto_J7_07_00_00_11、并且能够运行示例 DL 演示。 样本演示的输入存储为'ti_data_set'文件夹中的 YUV (NV_12)文件。
我尝试使用 H264文件输入编写对象检测应用程序。 由于我不熟悉 OpenVX 框架、应用(图形)生成工具尚未发布、我正在寻找一些使用解码内核的示例应用代码。
请告诉我在哪里可以找到这样的示例。
 
谢谢、此致、
A. Kavya Harini
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kavya Harini、

    请参阅下面的 OVX 解码器应用、该应用会针对 H264解码练习 OVX 解码器节点。

    应用程序名称:TIVxHwaVideoDecoder

    应用程序源位置:

    tiovx/tiovx_dev/kernels_j7/ha/test/test_video_decoder

    谢谢、此致、

    Sunita。