This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5505:代码生成工具

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/948972/tms320c5505-code-generation-tools

器件型号:TMS320C5505

大家好、

你好。

我们的客户需要 C5500代码生成工具 v4.4.2的文档(缺陷历史记录、链接器注释、版本注释和 C55x+注释)。 他们 需要这些文档来更新他们在安全产品中使用的工具的一些文档。

但是、他们无法通过此链接下载- https://software-dl.ti.com/codegen/non-esd/downloads/download_archive.htm#C5500

希望您能帮助提供这些文档?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、版本4.4.2与版本4.4.1相同、不同之处在于它在 MacOS 系统上运行。  请使用适合您的主机系统的电源。

    但是、就目前而言、假设他们确实需要4.4.2版。  我刚刚检查了下载链接、一切看起来都正常。  当他们尝试下载时会发生什么情况?

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、George、

    客户仅收到一个白页。 我以前也遇到过同样的情况。

    但是、当我现在尝试时、我可以访问。 我将通知客户重试。

    如果他们无法访问、我是否可以向他们提供备注?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Art Mecina"]如果他们无法访问,我是否可以向他们提供备注?

    是的。  乔治