我从用户指南中了解到、IVAHD 编码器支持此功能、您能否共享相同的步骤。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我从用户指南中了解到、IVAHD 编码器支持此功能、您能否共享相同的步骤。
这适用于以下平台
平台:Jacinto-6/TDA2x/TDA3x/AM57xx/Sitara
编解码器:H.264编码器
您可以在用户指南中找到所有编解码器参数配置和其他详细信息(请参阅下面的链接)。
编码器已经支持 CBR 和 VBR。 本主题将详细介绍如何使用 CBR 和 VBR 配置编码器。
下文简要说明。
CBR、恒定比特率:正如名称所示、每个编码帧中几乎有相似的字节数。 为每个编码帧生成的字节将具有最小的波动。 初始的几个帧可能会发生变化、速率控制算法将保持稳定、以保持 targetBitrate 处于控制状态。 用户必须根据要求配置 targetBitrate。
特定用例中可能有以下组件处于管道中:摄像头捕获->编码->后处理单元->传输
假设传输可能需要相同数量的字节才能通过网络发送。 如果每个帧具有恒定位(波动最小)、则可以对编码帧执行后处理、并获得相同数量的每帧/数据包字节数。
VBR、可变比特率:另一方面、如果编码器配置为 VBR、则场景更复杂的帧将使用更多字节进行编码、而复杂性更低的帧将具有更少的字节数量。 将根据用户配置实现 targetBitrate。 速率控制算法将根据场景的复杂性来决定这一点。
在这里、我们可以假设视频监控是一个用例、当视频(低复杂性)帧上没有运动时、可以使用较低的字节进行编码。 当存在运动(复杂数据)时、可以使用更多字节对帧进行编码、以了解更多详细信息。
除了其他参数设置外、用户还必须设置这些附加参数才能将 H.264编码器配置为:
CBR–恒定比特率:
编码预设 = 3或 XDM_USER_Defined RateControlPreset = 5或 IVIDEO_USER_defined rateControlParametersPreset = 1或 IH264_RATECONTROLPARAMS_userdefined rcAlgo = 1 (CBR)或 IH264_RATECONTROL_PRC_LOW_DELAY 初始缓冲器电平 =(0.5 * targetBitRate) HRDBufferSize =(0.5 * targetBitRate)
用户可以检查在每个帧中生成的字节、以了解 CBR 是否已通过使用一些离线流分析器生效。
VBR –可变比特率:
编码预设 = 3或 XDM_USER_Defined RateControlPreset = 5或 IVIDEO_USER_defined rateControlParametersPreset = 1或 IH264_RATECONTROLPARAMS_userdefined rcAlgo = 0 (VBR)或 IH264_RATECONTROL_PRC 初始化缓冲器电压 =(2 * targetBitRate) HRDBufferSize =(2 * targetBitRate)
当对复杂场景进行编码时、用户应在视频中看到更大的帧大小和更低的字节。 这将确认 VBR 按预期工作。
注:编解码器的默认行为是 VBR。
如需快速参考、请点击此处查看其他文档: