This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:[TDA4][uBoot]其中是 U-boot a72/R5配置文件

Guru**** 1953960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/948801/tda4vm-tda4-uboot-where-is-u-boot-a72-r5-configuration-file

器件型号:TDA4VM

您好,专家:

由于更改了以太网 phy 芯片(KSZ9031)、我们需要尝试重新配置 u-boot 和编译器引导二进制代码

rules.mk 定义 u-boot 配置、我很确定它引用了这些文件。

在"/ti-processor-sdk-linux-Automotive-j7-evm-07_00_01/Rules.mk 中

u-boot 机器
uBoot_machine=j721e_evm_a72_config

uBoot_machine_r5=j721e_evm_r5_config

我的问题是"j721e_evm_a72_config  & j721e_evm_r5_config"  文件在哪里?

非常感谢

Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gibbs、

    您是对的、R5 SPL 配置文件为: j721e_evm_r5_config、A72 SPL/UB 引导配置文件为 :j721e_evm_a72_config。

    在 SDK 安装路径中、这些文件位于以下文件夹中:

    $SDK_PTH/board-support/u-boot-2020.01+gitAUTOINC+f9b0d030d3-gf9b0d030d3/configs/

    如果您对此没有其他疑问、请解决此问题。

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keerty:

    听从您的意见、  

    >>$SDK_PTH/board-support/u-boot-2020.01+gitAUTOINC+f9b0d030d3-gf9b0d030d3/configs/

    该文件夹仅包含"j721e_evm_a72_defconfig"和 "j721e_evm_r5_defconfig"

    这是不同的。

    那么、这是我的问题

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gibbs、

    如果提供  j721e_evm_r5_defconfig 或  j721e_evm_r5_config、则编译 U-boot。

    您可以在设置中尝试该操作。 此外、为了进行双次检查、我们可以简单地将  j721e_evm_r5_defconfig  文件重命名为 temp 和您
    可以看到编译失败。

    Bottomline 是  j721e_evm_r5_defconfig 、是 R5的配置文件、  而是 A72的 j721e_evm_a72_defconfig。


    希望这一点很清楚。

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keerty:

    遵循上一个线程循环:

    >>您可以在设置中尝试。 此外、为了进行双次检查、我们可以简单地将  j721e_evm_r5_defconfig  文件重命名为 temp 和您
    >>可以看到编译失败。

    您是对的、我重命名 j721e_evm_r5_defconfig 和 j721e_evm_a72_defconfig、遇到一些错误!

    非常感谢

    ================================================================
    为 R5构建 U-boot
    ================================================================
    使-j 2 -C /home/gibbs/ti-processor-sdk-linux-automotive-j7-evm-07_00_01/board-support/u-boot- cross_compile=/home/gibbs/ti-processor-sdk-linux-automotive-j7-evm-07_00_01/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/arm-none-linux-gnueabihf-\
    j721e_evm_r5_config O=/home/gibbs/ti-processor-sdk-linux-automotive-j7-evm-07_00_01/board-support/u-boot_build/r5
    make[1]:进入目录'/home/gibbs/ti-processor-sdk-linux-automotive-j7-evm-07_00_01/board-support/u-boot-2020.01 +gitAUTOINC+f9b0d030d3-gf9b0d030d3'
    make[2]:输入目录'/home/gibbs/ti-processor-sdk-linux-automotive-j7-evm-07_00_01/board-support/u-boot_build/r5
    生成./Makefile
    ***
    ***找不到默认配置"arch/./configs/j721e_evm_r5_defconfig!
    ***
    /home/gibbs/ti-processor-sdk-linux-automotive-j7-evm-07_00_01/board-support/u-boot-2020.01 +gitAUTOINC+f9b0d030d3-gf9b0d030d3/scripts/kconfig/Makefile:128:目标'j721e_evm_r5_defconfig'的配方失败
    make[3]:***[j721e_evm_r5_defconfig]错误1.
    /home/gibbs/ti-processor-sdk-linux-automotive-j7-evm-07_00_01/board-support/u-boot-2020.01 +gitAUTOINC+f9b0d030d3-gf9b0d030d3/Makefile:539:目标'j721e_evm_r5_config'的配方失败
    make[2]:***[j721e_evm_r5_config]错误2.
    make[2]:离开目录'/home/gibbs/ti-processor-sdk-linux-automotive-j7-evm-07_00_01/board-support/u-boot_build/r5
    Makefile:167:目标'subB-make'的配方失败
    maked[1]:***[sub-make]错误2.
    make[1]:离开目录'/home/gibbs/ti-processor-sdk-linux-automotive-j7-evm-07_00_01/board-support/u-boot-2020.01 +gitAUTOINC+f9b0d030d3-gf9b0d030d3'
    Makefile:140:目标'u-boot-R5'的配方失败
    make:***[u-boot-R5]错误2.

x 出现错误。请重试或与管理员联系。