请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVMK2GX 各位学员好、
66AK2Gx 的 TRM 规定如下:
"四路串行外设接口(QSPI)模块是一种串行外设接口(SPI)模块,允许对外部闪存设备进行单路、双路或四路读取和写入访问"(第3965页)
那么、我的问题是、QSPI 是否可用于存储器器件以外的其他器件(例如两个 SoC)之间的通信?
想法是连接两个 EVMK2GX 评估板、以便它们可以通过 QSPI 进行通信。 但是、从原理图中看、这似乎是不可能的。
但从我的角度来看、至少 SoC 应该能够做到这一点。
此致