This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358-EP:AM335x 安全引导支持

Guru**** 689970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/947252/am3358-ep-am335x-secure-boot-support

器件型号:AM3358-EP

该站点表示联系支持以获取信息、论坛帖子表示无法公开讨论此问题、而不能说明有关结果的更多信息、在 CS0296359中、我被告知会返回论坛并提出问题。

因此、我在这里有一个围绕 AM335x 的设计、并且正在使用 BeagleBone (无线、如果很重要)进行开发、因此我们可以使用这两种设计(了解我们无法从安全启动中降级、或者可能只使用安全启动设计)、这将是很好的选择。 这是否仍然受支持? 我们能否获得一些有关如何执行此操作的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您能否分享一些链接、以便我可以看到您至此所遵循的路径?

    [报价用户="Peter chang1"]该站点表示联系支持部门获取信息

    在哪里?

    [引用 user="Peter chang1"]论坛文章说,这不能公开讨论

    在哪里?

    [引用 user="Peter chang1">CS0296359 [/引用]

    在哪里? "CS0296359"指的是什么?

    您使用的是 Processor-SDK-RTOS 还是 Linux? 您使用的是 SDK 的哪个版本?

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >您能否分享一些链接、以便我可以看到您至此所遵循的路径?

    Peter chang
    >该站点提示联系支持以获取信息
    在安全启动旁边、它说要联系销售部门。 我想我是通过 CS0296359 (我的客户服务票)做到这一点的

    这是对类似内容的另一个请求

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/868102?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=secure%25252520boot%25252520am3358

    >您使用的是 Processor-SDK-RTOS 还是 Linux? 您使用的是 SDK 的哪个版本?

    我们使用的是 Linux。 U-boot 源代码具有用于 secureboot 密钥/签名的挂钩、但不指示(只是通过四处走动)如何获取用于签名的密钥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您分享这些信息。 我要将此问题重新分配给 Linux 引导专家。

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这已被重新指派给 Linux 专家。 您很快就会听到他们的声音。

    谢谢、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您可以  从以下链接中找到有关 TI Sitara 高安全性(HS)器件的有用信息:

     Sitara SoC 安全特性:

    http://www.ti.com/lit/wp/spry303d/spry303d.pdf

    2. Sitarra SoC 安全启动:

    http://www.ti.com.cn/cn/lit/wp/spry305a/spry305a.pdf

    有关安全 SDK、EVM 和配套资料的更多详细信息、需要制定安全 NDA。

    请 填写 安全 NDA 申请。  

    最棒的

    -香港

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >请 填写 安全保密协议申请。

    我在尝试提交时遇到错误。

    您无权访问 此服务器上的"www.ti.com/.../swlicresults.tsp。

    参考#18.1860羽毛5.1602631336.1b02f3e

    这是我的帐户的函数还是我可以控制的其他内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    1.您是否已设置 myTI 帐户?

    2.您在哪个步骤或屏幕上遇到错误消息?

    最棒的

    -香港