This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6638K2K:TCI6638k2k

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/946428/tci6638k2k-tci6638k2k

器件型号:TCI6638K2K

大家好、E2ETeam、

我们在设计中使用 K2K。

DDR3内存测试出现问题。

对于较低的数据速率、它可以正常工作。但是我们配置了较高的数据速率、例如系统崩溃的1600 MTP。

如果我们需要检查一些寄存器、请立即让我们进行检查。

该图显示了我们正在使用的配置。

我们使用 的是 AS4C512M16D3L–64Meg x 16 x 8组

在此中、对于2KB 的页大小、列地址为1k (A[9:0])。位数为10位。

但 在 SPRUHN7C 第20页中、下表显示了

对于2KB ..列地址位是11位..

这是否正常?

如何处理1600mtps 的最大数据速率

请分享1600个 MTP 的 DDR3寄存器配置...工作值。

此致、

Sumathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumathi、

    请参阅以下文章、了解如何修改 KS2 DDR 配置。

    e2e.ti.com/.../3496467

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    谢谢、

    我们已经看到此链接。。。但是配置1600MT/s 时遇到问题 您能否分享适用于1600MT/s 数据速率的寄存器值。

    此致、

    Sumathi