This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:将 CSI2-EXP 连接到 MIPI60与 TI14引脚适配器

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/946346/tda4vm-connecting-csi2-exp-to-mipi60-to-ti14-pin-adapter

器件型号:TDA4VM

尊敬的 TI:

我想将 MIPI60至 TI14引脚适配器连接到 J721E EVM 上的 CSI2-EXP 连接器、但我不了解这两个连接器之间的引脚如何相互匹配、第一个连接器有60个引脚、第二个连接器只有40个引脚。

例如、我想知道 CSI2端口0引脚连接到适配器中的哪个引脚。

谢谢、

布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布拉希姆、

    如果您打算使用所连接链接中显示的 MIPI60-14引脚适配器、则它仅对 JTAG 连接有效、不适用于 CSI2连接。   http://www.spectrumdigital.com/mipi60-pin-to-14-pin-jtag-adapter/ 您显示的第一个图像也与 JTAG 信号相对应。

    您需要连接到 J16接头:

    位于 EVM 的左前侧(请注意、不要与右侧的 MLB 接头混淆)。

    祝您度过美好的一天!

    此致、

    石尾