This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:AM3352BZCZ60 RAM 更改

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/945454/am3352-am3352bzcz60-ram-change

器件型号:AM3352

大家好、团队成员

我的客户使用的是具有2Gb DDR3 (8位总线)×2的 AM3352BZCZ60作为 RAM。 他们希望将内存更改为4Gb DDR3 (16位总线)×1。 他们是否可以在不更改的情况下使用 MPU 设置进行 DDR 配置? 请忽略与总线时序相关的任何设置。

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、理想情况下、您需要使用 AM335x EMIF 工具 https://www.ti.com/lit/pdf/sprack4获取新配置

    有几个参数会随 DDR 密度的变化而变化、一些 PHY 延迟会因拓扑差异而变化。  它们可以比较 EMIF 工具的两个输出以获得确切的差异

    此致、

    James