This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6526:AM65x 和 AM654x IDK 是否可以支持 SDXC?

Guru**** 2569995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/914765/am6526-can-sdxc-be-supported-by-am65x-and-am654x-idk

器件型号:AM6526

您好!

 

AM65x 能否支持 SDXC?

AM654x IDK 能否支持 SDXC?

 

客户尝试从 AM654x IDK 板上的 SDXC 卡引导、但尽管能够从 SDHC 引导、但仍然失败。

 

根据 AM65x TRM 中的以下说明和图、我认为 AM65x 可以支持 SDXC。

12.3.6.5.1.6卡初始化和识别(用于 SD I/F)

图12-2293和图12-2294显示了标准的初始化和卡识别序列

Capacity SD 存储卡(SDSC)、高容量 SD 存储卡(SDHC)和扩展

基于物理层版本3.01的容量 SD 存储卡(SDXC)。 请参阅最新版本

序列。

 

 

但是,AM654x IDK 用户指南描述了“SDHC 接口”。 AM654x IDK 能否支持 SDXC?

 

3.3.5.2.1 SDHC 接口

处理器卡通过连接到 MMC1端口的连接器 J17提供 SD 卡接口

处理器的性能。 SD 卡接口支持 UHS1操作、包括这两种操作的 I/O 操作

1.8V 和3.3V。使用提供 I/O 的内部 SDIO_LDO 来控制 I/O 电压

MMC1端口的电压。

 

 

或者是否存在与 AM57x 类似的限制?

https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/820281/3034869#3034869

 

 

此致、

Hideaki

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    其他信息。 通过 另一种方式引导操作系统后、它们可以使用驱动程序访问 SDXC 卡。 因此、他们认为从 SD 下载映像文件的引导加载程序不支持 SDXC。

    这是正确的吗?

    谢谢、此致、

    Hideaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki-San、

    我可以确认 SD 控制器支持 SDXC 卡、我们也支持 Linux 驱动程序。 因此使用不会出现问题。 我将再次检查初始 ROM 支持、并将很快更新。

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki-San、

    内部 ROM 仅支持 FAT16和 FAT32。 由于 SDXC 需要 exFAT 格式、ROM 将无法检测到这种情况。  

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    感谢您的回答。 我明白了。 您是否计划修改 RBL 以支持 SDXC?

    谢谢、此致、
    Hideaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki-San、

    我们目前没有更新 RBL 的计划。

    此致、

    Dave