您好!
我有两个 TDA2X 开发板在使用一段时间后出现问题。 其中一个 UART 无法输出数据、但其他函数正在正常运行。 另一个 TX 和 Rx 与 GND 短路、导致雷达无法正常启动。 我可以观察到、当电源打开时、1243天线板上只有一个灯正常亮起、而另外三个灯未亮起。 我是否可以通过任何方式对其进行修复?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有两个 TDA2X 开发板在使用一段时间后出现问题。 其中一个 UART 无法输出数据、但其他函数正在正常运行。 另一个 TX 和 Rx 与 GND 短路、导致雷达无法正常启动。 我可以观察到、当电源打开时、1243天线板上只有一个灯正常亮起、而另外三个灯未亮起。 我是否可以通过任何方式对其进行修复?
谢谢。
有关 RMA 信息、请参阅以下文章。
您好、 Liu Stanley、
我仔细阅读了这些帖子、我面临的问题之一是"UART 无法输出数据、但其他函数正常运行"、帖子中未提及这一点。
另一个问题是"TX 和 Rx 与 GND 短路、导致雷达无法正常启动"、这与 POST 中提到的情况也不同、我确信异常启动是由操作不当造成的。 您能为这些情况提供一些建议吗?
非常感谢。
您好!
我参考了 RMA 流程文档的主题。 您可以按照以下文档返回电路板进行维修或更换。
此致、
斯坦利