大家好,
我一直在尝试从 SDK 中启动单通道摄像头应用程序。
我的设置如下:
1) 1) TDA4VM SOM + J7通用板:
a)配置错误:SoM PROC078E7 (001)+通用板 PROC079E3A
b)工作配置:SoM PROC078E7A (001)+通用板 PROC079E3B
2) Fusion1 rev C 板
3)摄像头
经过几周的努力、我发现 J7电路板可能有故障。 我已经检查了通用板中的 SW8和 SW9开关、它们在两个 J7板中都是相同的。
保持所有硬件不变、具有非常相似的 U-Boot 环境并在两个 J7板中使用相同的 SD 卡会导致不同的 single_cam 应用程序行为。 已连接 U-boot 和内核消息。
问题:
1) 1)远程处理器固件必须由 u-boot 或 Linux?
2) 2) MIPI CSI RX 引脚复用和设置发生在哪里?
3) 3)是否有测试应用程序可运行并检查所有远程处理器是否已启动并运行?
4) 4)是否有用于检测内存泄露的编译器选项、工具或源代码断言/宏? 在有故障的 J7中、必须杀死 single_cam 应用程序、它永远不会干净地返回。
5) 5)故障 J7批次中是否存在任何已知问题?
6) 6)我们如何继续解决此问题?
谢谢
卡洛