This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:QT 应用程序可以#39;t start with -platform eglfs 参数

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/911779/processor-sdk-am335x-qt-app-can-t-start-with--platform-eglfs-argument

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

您好!

我使用的是 ti-sdk-06.03、qt 应用可以通过 Weston 和 linuxfb 插件很好地启动和显示、但如果我启动./app -platform eglfs 等应用程序、那么我就得到了

错误:"无法为熨平板 LVDS-1 (invlid 参数)设置 DRM 模式"。

您能给我一些关于如何正确解决问题的线索吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个已知的错误、并且已提交内部票据。 同时、我想知道您是否可以使用 PSDK6.1。

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试构建 SDK6.1、但遇到此错误:

    glog-0.3.5-r0.arago0 do_fetch:获取 URL 的失败:"Git://github.com/google/glog.git;branch=v035"。 无法从任何源获取 URL。
    错误:glog-0.3.5-r0.arago0 DO 获取:函数失败:base_do 获取
    错误:故障日志文件存储在:/home/ygw/Pictures/tisdk/build/arago-tmp-external-arm-toolchain/work/armv7at2hf-neon-linux-gnueabi/glog/0.3.5-r0.arago0/temp/log.do_fetch.57289中
    错误:任务(/home/ygw/Pictures/tisdk/sources/meta-openembedded/meta-oe/recipes-support/glog/glog_0.3.5.bb:DO 获取)失败、退出代码为"1"

    我想 glob_0.3.5.bb 的内容已经过时了吗? 您能给我一个 newst gg_0.3.5.bb 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Krunal 将在接下来的两周内休假、因此我将在此期间提供支持。

    您能否说明在执行"Build SDK6.1"时采取了哪些步骤?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有相同的问题。

    我无法使用 bitbake 或使用快照获取 git2_github.com.google.benchmark.tar.gz 和 git2_github.com.google.glog.git.tar.gz 文件

    software-dl.ti.com/.../git2_github.com.google.benchmark.tar.gz

    software-dl.ti.com/.../git2_github.com.google.glog.git.tar.gz

    是否有其他可用的镜像可以下载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以共享错误日志文件? 我们没有看到类似的问题、下面是一个日志:

    $ wget --spider software-dl.ti.com/.../git2_github.com.google.glog.git.tar.gz
    Spider mode enabled。 检查远程文件是否存在。
    2020年6月29日13:53:28 --  software-dl.ti.com/.../git2_github.com.google.glog.git.tar.gz
    解析 software-dl.ti.com (software-dl.ti.com)... 139.187.32.247
    正在连接到 software-dl.ti.com (software-dl.ti.com)|139.187.32.247|:80……已连接。
    HTTP 请求已发送、正在等待响应... 302找到
    位置: www.ti.com/.../anonymousproddownload.tsp [跟踪]
    已启用 Spider 模式。 检查远程文件是否存在。
    2020年6月29日13:53:28 --  www.ti.com/.../anonymousproddownload.tsp
    Resolving webproxy.ext.ti.com (webproxy.ext.ti.com)... 10.248.194.19、10.248.194.18、192.91.66.153、...
    正在连接到 webproxy.ext.ti.com (webproxy.ext.ti.com)|10.248.194.19|:80……已连接。
    代理请求已发送、正在等待响应... 302
    位置: software-dl.ti.com/.../git2_github.com.google.glog.git.tar.gz [跟踪]
    已启用 Spider 模式。 检查远程文件是否存在。
    2020年6月29日13:53:29 --  software-dl.ti.com/.../git2_github.com.google.glog.git.tar.gz
    正在连接到 software-dl.ti.com (software-dl.ti.com)|139.187.32.247|:443……已连接。
    HTTP 请求已发送、正在等待响应... 200正常
    长度:存在1860281 (1.8M)[application/gzip]
    远程文件。
    

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krunal、

    我重试了20次、现在可以下载这些文件。