This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:GPMC 总线上的最大数据速率是多少

Guru**** 1587505 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, DRA746
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/917395/am5728-what-is-the-maximum-data-rate-on-the-gpmc-bus

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: DRA746

在对单个寄存器进行异步地址/数据多路复用访问时、我尝试找出 GPMC 对 ASIC 进行读/写的最大访问时间。   我在网络上看到过一些实验、这些实验显示了通过软件执行此操作时的200ns 周期时间、这正是我需要的(无 DMA)、并且是在循环中进行的。  我还在该论坛上看到过一篇文章、说它相当于超时、而不是我的问题的答案(https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/734014?AM5728-The-maximum-bus-access-period-of-GPMC)。

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    可以使用 器件数据表中的公式找到并计算时序信息。  请参考第7.10.2节 GPMC/NOR 闪存接口异步时序。

    此致、

    石尾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答。

    数据表提供了 GPMC 总线上的时序、但我的问题是完整周期时间、其中包括芯片内针对从内核到外设的访问产生的延迟。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    DRA746 SoC 是 AM5728的姊妹器件。  此应用手册让您一瞥您的问题:

    此致、

    Kyle