This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718-HIREL:AM5718-HIREL 封装图和信息 ZBO (S-PBGA-N760)

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718-HIREL, AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/914820/am5718-hirel-am5718-hirel-package-drawings-and-info-zbo-s-pbga-n760

器件型号:AM5718-HIREL
主题中讨论的其他器件: AM5718

是否有 ZBO (S-PBGA-N760)的图、该图是 AM5718AZBOXEM 的封装?

我在 AM5718-HIREL 数据表中找不到 AM5718AZBOXEM 封装尺寸。

它是否与 AM5718数据表中的 ABC0760A 图相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人知道吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附 ZBO 封装。  这将解决该问题。

    谢谢、

    Briane2e.ti.com/.../mpbgam5a_5F00_ZBO.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢你的答复。
    您非常有帮助。