This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H06:封装上的最大向下压力

Guru**** 2662055 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/912965/66ak2h06-maximum-downward-pressure-on-the-package

器件型号:66AK2H06

您好!

我的客户想知道66AK2H06封装的最大向下压力。

这些信息与英特尔网站下面的信息类似。
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/support/support-resources/knowledge-base/solutions/rd04172001_4367.html

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、一郎

    以下是您要查找的信息。 希望这对您有所帮助。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    感谢您的快速回复。

    假设应用需要20年@ 100C、则最大负载为109 [g/焊球]。
    该封装具有1517个焊球、因此总重量为165kg 是最大负载、对吧?
    这真的很大。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、一郎

    与您发布的链接进行比较。 它也是每个球压。  我不知道用总焊球数量来看待它是否应该是这样。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    我明白了。

    我还有一个来自客户的问题。
    当在 PCB 上安装散热器时、散热器如下图所示拧紧。
    是否有关于纸张翘曲的指导原则?



    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一郎

    您将需要像在 EVM 上那样对散热器使用某种弹簧安装支持。  翘曲不是唯一的问题。  还有热膨胀、BGA 连接可能不会导致共平面连接。  散热器支持必须允许这样做、同时保持与 SOC 顶部的牢固接触。

    Tom