This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6526:DDR 应力测试

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/916540/am6526-ddr-stress-test

器件型号:AM6526

你(们)好

 

客户希望测试和评估 ECC 功能。

AM65x DDR ECC 初始化和测试(SPRACM1-2019年9月)》的应用报告中,第9章测试 ECC提到了如下所示的“DDR 应力测试”。

•DDR 应力测试可用于验证 DDR 存储器的配置(包括 ECC 字节)

通道)、以证明 DDR 时序具有裕度、并且布局不受串扰影响、

信号完整性问题等。

 

您是否有此负荷试验工具或示例代码?

如果你有的话,你能和我们分享吗?

 

谢谢、此致、

Hideaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我正在进行内部检查。  

    谢谢、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据内部讨论、没有可用于对 ECC 信号施加应力的测试用例。 由于 ECC 信号不能直接写入、因此测试用例需要写入数据(DQ31-DQ0)、这将生成可模拟压力数据模式的 ECC 代码。  

    此致、
    Kevin