大家好、
我们遇到了这样一个问题:当 EDMA 在 DDR3中复制数据时、SRIO 到 DDR3的写入无法开始。
1.原因是否是 EDMA 的总线优先级比 SRIO 高、所以当 EDMA 保留总线时、SRIO 写入不能启动?
2.如果是这种情况,那么如果我们将 EDMA 总线优先级设置为高于 SRIO,我们可以解决这个问题吗?
3.考虑到在 EDMA 在 DDR3中复制数据期间发生 SRIO 到 DDR3的写入、EDMA 将保持直到 SRIO 完成写入、然后恢复、如果 SRIO 具有更高的优先级?
4、如果是、我们如何设置 EDMA 总线优先级比 SRIO 优先级高?
谢谢、
Feng