This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM GPU OpenGL 是否支持 RGB888输出?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/915070/tda4vm-does-tda4vm-gpu-opengl-support-rgb888-output

器件型号:TDA4VM

尊敬的专家:

我们正在帮助客户检查 TDA4VM GPU OpenGL 是否能够以 RGB888 (24位)格式进行非屏蔽渲染到 DDR。 GPU 是否支持 YUV 输出?

默认情况下、我们看到 GPU 输出 XRGB/RGBA (32位)格式。

背景:我们希望通过 CSI TX 发送 RGB888 (24位)。 如果 GPU 仅支持32位、我们需要使用 DMA 来转换格式、这将导致 DDR 上的附加负载。

谢谢& BR

ZM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认的软件配置32位或16位容器。 我将研究24位容器支持、并返回给您。

    YUV 输出确实受支持。 这是否满足您的要求?

    此致

    Hemant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 如果 GPU 可以将 YUV 输出呈现到 DDR、将会大有帮助。

    当前版本是否支持该功能? 7.0版本?