This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6638K2K:用于 tci6638k2k 的10GbE ALE

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/913900/tci6638k2k-ale-on-10gbe-for-tci6638k2k

器件型号:TCI6638K2K

您好!

 

问题与 TCI6638K2K 有关:
10GbE 的 ALE 是否可以在 VLAN 不识别模式下过滤传入的多播帧?

SPRUHJ5文档第68页(2-42)在 ALE 规则中规定:

  如果(VLAN_INUARTANG知)

   FORCE_UNTAGREGLED_DE出=“000000”

   REG_MCast_洪水_掩码=“111111”

   UNREG_MCAST_FLOW_MASK =“111111”

   VLAN_Member_list =“111111”

因此、这会将所有 mcast 帧淹没到所有端口。


我们如何才能在 VLAN 不知情模式下仅接收目标地址在 ALE 表中输入的所需 mcast 帧?

或者、更好的方法是转向 VLAN 感知模式、但当帧中没有 VLAN 标记时、如何保持 VLAN 部分透明?

 

此致、

Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marius、

    通过在 VLAN_Aware = 0模式下运行 CPSW、在 VLAN_Aware = 1模式下运行 ALE、您可以对默认 VLAN 寄存器进行编程、以筛选已注册或未注册的多播。

    由于 CPSW 不处于 VLAN 感知模式、因此它不会添加、删除或替换任何 VLAN、但 ALE 将使用默认规则来处理流量。

    雷克斯